欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属扣眼的用途与使用方法

  • 2023.04.26 09:24:16
  • 米思米
  • 2630

双面金属扣眼

用于加固合成树脂片材、袋子、窗帘、衣服等上的孔眼。

金属扣眼的用途与使用方法

用途


用于加固片材、篷布等的孔眼。

金属扣眼的用途与使用方法

使用方法


①    将基材放在木板或冲孔垫上,确认金属扣眼的安装位置并钻出导向孔。

②    从材料表面将金属扣眼插入钻好孔的材料中,然后将环从材料背面穿过金属扣眼。

③    为了更加美观,请使用冲头主体,在孔眼周围改变2~3次位置轻轻固定。

金属扣眼的用途与使用方法金属扣眼的用途与使用方法金属扣眼的用途与使用方法


【注意事项】

· 黄铜或不锈钢制成的双面金属扣眼硬度较高,有些冲头无法完成压接,请预先确认。(特别是不锈钢双面金属扣眼,只能使用冲棒完成压接操作)

· 请另行准备用于钻导向孔的工具。(皮带冲头、锤子等)

· 通常情况下,导向孔的尺寸与双面金属扣眼的尺寸相同,但在树脂等硬质材料上钻导向孔时,导向孔的尺寸应比双面金属扣眼的尺寸大0.5~1mm左右。

· 压接时,请将金属扣眼设置在凹模侧,将环安装在凸模侧。(如果装反,会导致金属扣眼破损)


要点如下!

· 请确认双面金属扣眼的材质(铝、黄铜、不锈钢)和尺寸。

· 请确认基材的厚度。

 (各种尺寸的双面金属扣眼所适用的基材厚度各不相同)

· 替换型冲模的冲头主体需要与双面金属扣眼的尺寸相匹配,因此必须使用专用冲模,请预先进行确认。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities